5 señales de que tu PDU básica ya no es suficiente.
"Los centros de datos actuales y las implementaciones en el edge ya no son lo que eran hace cinco años. La densidad de los racks es mayor, las expectativas de disponibilidad son más exigentes y las demandas de la red continúan creciendo, llevando las capacidades operativas al límite. Si aún opera su infraestructura con una PDU básica, podría estar limitando su capacidad para monitorear, administrar y escalar la distribución de energía de manera eficiente..
A continuación, se presentan 5 señales de que su configuración actual ha superado la distribución de energía y por qué podría ser el momento de adoptar una solución más inteligente, como la PDU ES2P de Panduit.
1. Ha alcanzado el límite de conexiones en cadena (daisy chaining)
Si sus PDU actuales solo admiten hasta cuatro unidades conectadas en cadena por dirección IP, probablemente ya esté experimentando dobrecarga. Una capacidad de conexión en cadena restringida implica más puertos de red, mayor cantidad de cableado y costos más elevados. La ES2P cambia las reglas del juego al permitir conectar hasta 16 PDU por dirección IP, simplificando significativamente la implementación de racks y reduciendo la carga de la infraestructura de red.
2. Sigue utilizando puertos de red 10/100 Mbps
En las infraestructuras modernas de alta velocidad, los puertos de red lentos son más que una simple molestia; limitan el rendimiento, la escalabilidad y la eficiencia operativa. Las PDU heredadas que aún dependen de Ethernet de 10/100 Mbps no pueden seguir el ritmo del monitoreo en tiempo real ni de las integraciones con sistemas de terceros. La ES2P incorpora Ethernet Gigabit como estándar, garantizando que su distribución de energía sea tan rápida y receptiva como el resto de su red.
3. Actualiza el firmware manualmente, una PDU a la vez.
Si su equipo debe actualizar el firmware de cada unidad de forma individual, está invirtiendo horas valiosas del personal de TI en tareas repetitivas. La ES2P admite actualizaciones de firmware en cadena, permitiéndole implementar actualizaciones en múltiples unidades con solo unos clics y liberando a su equipo para centrarse en actividades más estratégicas.
4. No puede integrarse con sistemas de terceros.
La integración es fundamental para la eficiencia operativa. Si su PDU no admite API ni funciona con sus plataformas de administración de infraestructura, se convierte en un sistema aislado que añade complejidad en lugar de reducirla. La ES2P se integra perfectamente con herramientas como Cisco Nexus Dashboard, ayudando a unificar y optimizar las operaciones.
5. Toma decisiones basadas en información incompleta sobre el consumo eléctrico
La medición inexacta o limitada puede dejarlo sin visibilidad, tanto operativa como financieramente. Sin inteligencia que proporcione datos precisos a nivel de entrada y salida, la planificación de capacidad y disponibilidad se vuelve un riesgo. La ES2P ofrece una precisión de medición de ±2 % y es compatible con los sensores ambientales de Panduit, brindando visibilidad y confianza sobre los datos de energía y las condiciones del entorno.
Las PDU obsoletas pueden estar costándole más de lo que imagina en términos de tiempo, eficiencia y disponibilidad. La PDU ES2P de Panduit es una solución moderna e inteligente diseñada para ofrecer las funciones que exigen las infraestructuras actuales, sin características innecesarias ni costos premium.
No se quede atrás. Impulse su próxima evolución con la ES2P.
Para obtener más información, consulte la infografía completa: “5 señales de que es momento de actualizar su PDU”
- 3 riesgos que una buena administración de cables ayuda a prevenir
- Sistema de Alimentación eléctrica con gestión de fallas: respuestas a las preguntas que todos se hacen
- El producto en el que nadie piensa… Hasta que se produzca un cortocircuito
- Ingeniería para entornos cambiantes en Panduit
- Cuando lo Barato Termina Costando Más: Los Costos Ocultos de las PDU "Económicas"
- Inteligencia artificial
- Audiovisual (AV)
- Banda ancha
- Infraestructura en la nube
- Construcción
- Energía crítica
- Ciberseguridad
- Centro de datos
- ESG
- Infraestructura eléctrica
- Electrificación
- Empresa
- Soluciones de conectividad de fibra óptica
- Canal de TI
- Identificación
- Centro de datos multitenant
- Infraestructura de red
- OEM
- Energía renovable
- Seguridad
- Edificios inteligentes
- Casos de éxito
- Sustentabilidad
- Automatización de almacenes