Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
泛达如何解决了一个危险的电气矛盾

8月
12
2026
Verisafe unit mounted on control panel

艾伦·邦德(Alan Bond)讲述VeriSafe如何将带电测试要求转变为更安全、更快捷、更可靠的流程。

多年来,电气安全领域中有一项规定几乎完全不合逻辑。为了证明配电盘的安全性,工作人员首先必须进入潜在危险区域,并在带电状态下进行测试。这一流程被广泛接受,甚至成为强制要求。但在泛达高级全球产品经理艾伦·邦德看来,这其实是一个显而易见的矛盾。

正是这一矛盾促使泛达开发了VeriSafe™——一款无电压测试仪,旨在将长期依赖直接接触、人工判断且耗时较长的步骤实现自动化。

其成果远不止于安全性的提升。它改变了工作本身的节奏和一致性。一个曾经需要大约20分钟才能完成的流程,现在大约10秒就能得出结果。在面临电气化浪潮和劳动力短缺的市场中,这一转变的意义已远远超出了合规的范畴。

该流程的构建源于一个矛盾

泛达(Panduit)发现,验证电气安全往往需要工人直接接触他们正试图规避的危险。

Alan Bond

问:回顾VeriSafe的诞生背景,泛达真正试图解决的是什么问题?

艾伦·邦德:传统的“带电-断电-带电”测试意味着,为了证明某物是安全的,必须故意接触你已经怀疑可能存在危险的对象。

因此,没有VeriSafe的测试流程多少有些自相矛盾:为了验证配电盘是否已断电且安全,你必须先打开配电盘,从而让自己暴露在带电导体之下。

这就像在黑暗的房间里划火柴来检查是否有煤气泄漏。如果你穿着防火服,这样做就没问题了吗?恐怕并非如此。你仍然在做了一件在可能存在泄漏的情况下绝对不该做的事。

 

问:是什么原因导致这个流程在不同操作人员之间难以建立信任?

艾伦·邦德:在VeriSafe问世之前,你必须依靠人工操作——有人手持检测仪进入配电箱,进行读数,然后解读所见结果。虽然标准规定了应遵循的步骤,但结果中的模糊性并不总能消除。一个人可能得出某种解读,另一个人则可能得出截然不同的结论。我们希望提高该流程结果的确定性。

 

问:这不仅仅是对现有设备的改进。听起来你们是在开创一个全新的产品类别?

艾伦·邦德:没错!这绝非仅仅是“让我们制造一个更先进的设备并推出市场”那么简单。标准制定机构、专家和各行业之间进行了大量协作,这些努力共同塑造了这款产品真正应有的形态。

 

VeriSafe 将验证时间从“分钟”缩短至“秒”

泛达将原本可能耗时长达 20 分钟的手动验证流程,转变为只需按下按钮、约 10 秒即可获得结果的检测方式。

 

问:这种节省时间的宣称令人印象深刻。在实际应用中,这种变化具体表现如何?

艾伦·邦德:以前的方法(手动操作)大约需要20分钟。有时可能更长,有时可能更短,但通常我们以20分钟为准。而使用VeriSafe后,时间缩短到了10秒。您只需按下按钮,让设备完成所有原本需要手动操作的步骤,随后即可获得结果。

 

问:除了方便之外,这种时间上的差异为何如此重要?

艾伦·邦德:安全性的价值很难用金钱来量化,但节省的人工成本却可以量化。如果能将原本需要一名合格电工花费20分钟完成的流程缩短至10秒,这本身就具有立竿见影的价值。此外,这也有助于确保流程得到切实执行,因为你消除了其中许多延迟和阻力。

 

问:信任似乎是关键所在。泛达在设计中是如何考虑这一点的?

艾伦·邦德:如果我们要添加一个用户必须信任的设备,就必须确保其设计能让用户信任设备的输出结果。VeriSafe 可以验证设备是否仍连接在应连接的导线上,同时还能对系统本身进行内部诊断检查。我们希望提高该流程结果的确定性。

一项安全创新演变为 workforce 和运营工具

如今,VeriSafe 的应用已超越电气安全范畴,帮助团队以更一致的方式开展工作,减少延误,并增强信心。

 

问:VeriSafe是在何时从单纯的安全解决方案,转变为更广泛的运营解决方案的?

艾伦·邦德:VeriSafe 使非电工人员也能验证配电盘是否已断电。

Man at control panel

问:为什么这算是一个如此有意义的转变?

艾伦·邦德:在旧流程中,需要由合格的电工进入配电盘,手动验证是否无电压。但借助VeriSafe,这一验证步骤可以更快完成,且在测试过程中无需直接接触带电部件,这使得其他受过培训的人员也能根据现场情况和操作规程参与其中。这为企业安排人员配置提供了更大的灵活性。

 

问:为什么这一点现在变得更加重要?

艾伦·邦德:电气化发展的速度已经超过了熟练劳动力的适应能力。企业要求经验较少的工人操作更多的设备。VeriSafe 实现了该流程的自动化,使非电工也能在更短的时间内完成这一步骤。这既能避免错误,也能消除直接跳过该流程的动机。

 

问:当客户以这种方式使用该产品后,还带来了哪些变化?

艾伦·邦德:你会开始看到在一致性和可视性方面的益处。如果添加网络模块,现在就可以实现远程监控和状态指示。主管无需站在配电盘旁,也能了解现场情况。因此,它不再仅仅是一个安全装置,而是成为了工作管理流程的一部分。

 

标准将一项创新转化为值得信赖的产品类别

泛达在产品标准、安全指南及行业专家的共同协作下,助力VeriSafe成为一款客户能够信赖、采用并放心重复使用的设备。

 

问:VeriSafe 不仅仅是一个需要解决的硬件问题。要让这一产品类别真正落地,需要付出哪些努力?

艾伦·邦德:不同行业和标准机构之间进行了大量整合,这些都共同塑造了这款产品真正应有的形态。这绝不是“我们来制造一个更好的小玩意儿,推向市场,然后看看有没有人买”那么简单。

 

问:这些标准讨论实际上带来了哪些改变?

艾伦·邦德:与行业标准制定机构及领域专家的合作,部分在于将原本充满主观性的流程进行更明确的定义。例如,旧流程可能导致人们对读数产生不同的解读。相比之下,产品标准则针对“断电”在此语境下的含义,确立了更清晰的阈值。

 

问:这对推广采用为何如此重要?

艾伦·邦德:因为人们必须信任它。UL、NFPA和IEEE[美国保险商实验室、美国国家消防协会、电气和电子工程师协会]需要修改和制定多项标准,这不仅仅涉及泛达一家。这需要大量的协作。如果你希望市场采用此类产品,它不能仅仅是一个好主意;它必须是人们能够理解并相信的东西。

 

持续创新意味着从同一解决方案中发掘新价值

泛达不断将VeriSafe扩展至新的电压范围、环境和应用场景,证明了创新可以在产品发布很久之后仍持续创造价值。

 

问:您认为该产品在哪些方面超越了最初的设想?

艾伦·邦德:VeriSafe最初是为工业制造设施设计的,在最初的六七年里,采用它的确实主要是这类客户。随后,数据中心开始逐渐涌现。如今,其他行业也开始采用该产品。电动汽车(EV)充电桩、洗车场、物流场所——在这些地方,电力依然是电力,人们在进入之前仍需要确认其安全性。

 

问:随着这些新应用场景的出现,产品本身是如何演变的?

艾伦·邦德:最初的设备仅覆盖特定范围和特定类型的应用。VeriSafe 1kV 拓宽了应用范围。现在,它具备了更高电压、单相以及直流应用的能力。这使我们能够解决更多存在相同问题的场所。

 

问:这从侧面反映了泛达怎样的创新理念?

艾伦·邦德:这说明工作不会因首个版本的发布而停止。解决了一个问题,就会发现下一个需要解决的问题。该产品上市十年来已经不断发展。我预见我们将拓展至更高电压领域,提供更多独特的解决方案,并为更多利基行业提供解决方案。

 

了解有关 VeriSafe 的更多信息:泛达 VeriSafe 无电压测试仪

分享此帖
作者。 Dawn Leach

Dawn Leach is an experienced marketing and brand leader focused on bringing consistent, meaningful brand experiences to life. She specializes in developing integrated campaigns and messaging strategies that connect with customers, align teams, and support long-term business success.