Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

ケーブル管理が防ぐ3つの経路リスク

9月
25
2026
Data Center Manager walking through data center aisle with cable routing system above.

現代のデータセンターの複雑さは、既存のネットワークに重大なリスクをもたらします。構造化された配線アプローチを採用していても、配線経路に潜むリスクによって、時間とコストの損失を被る可能性があります。 当社は、データセンターから商業施設や公共施設に至るまで、あらゆるネットワークの長期的な信頼性と持続可能性を損なう可能性のある3つの主要なリスクを特定しました。これらのリスクには、ケーブルの損傷による性能の漸進的な低下、時間の経過とともに累積する管理されていない変更、そして将来の成長への対応を困難にする容量の制約が含まれます。整理された配線経路は、ケーブルの損傷を防止し、人為的ミスを減らし、成長が性能や信頼性を犠牲にすることなく実現されるよう確保する上で、重要な役割を果たします。

リスク 1:見過ごされがちなケーブル損傷

適切な配線経路ソリューションは、先を見越した設計によってケーブルの完全性に対するリスクに対処します。重要な機器やネットワーク全体の健全性にとって、曲げ半径を保護することが極めて重要であることはよく知られています。しかし、ケーブルの損傷は必ずしも目に見えるとは限りません。目に見える急な曲がり(マクロベンド)はマクロベンド損失を引き起こす可能性があり、一方、小さな応力点や変形はマイクロベンド損失を引き起こす可能性があります。 いずれの状況も、直ちに警鐘を鳴らすものではありませんが、時間の経過や持続的な負荷の下では、どちらのタイプの曲げも減衰を増大させ、光損失マージン(長期的なネットワークの信頼性を確保するために設けられた、許容損失の余裕)を減少させたり、完全な故障を引き起こしたりする可能性があります。メーカーの設置および曲げ半径のガイドラインに準拠した、計画的な90度の曲げやケーブル出口は、ケーブルへのひずみを防ぎ、時間の経過に伴う隠れた性能や信頼性の問題のリスクを低減します。

Bend Radius Diagram

経路の種類によってケーブルの保護レベルが異なり、それがネットワークの長期的な信頼性維持に直接影響を与えるという事実は、あまり認識されていません。したがって、経路計画においては、ケーブルの機械的限界を最優先事項として考慮する必要があります。光ファイバーは特にデリケートであるため、FiberRunner™のような専用のファイバートラフ設計は、チャネルや接続部に沿ってあらゆる箇所でケーブルを保護し、長期的なネットワーク性能を支える不可欠なツールとなります。 さらに、配線経路からキャビネットやラックへ移行する際、ケーブル出口部は、ケーブルの入口から出口までを保護し、ケーブルが引っかかる隙間を残さない、連続した滑らかな表面を形成する必要があります。ケーブル保護は障害リスクを軽減する上で重要な要素であるため、適切な配線経路ソリューションを採用することで、当て推量を排除し、設置担当者の経験レベルにかかわらず、一貫した設置を確実にすることができます。

Damaged Fiber Optic Cable

リスク 2:管理されていないケーブルインフラがネットワーク障害を招く

時間の経過とともに徐々に生じるもう一つの重要なリスクは、ネットワークの安定性を損なう管理されていない変更です。これは、例外的な状況が恒常化し、配線経路の容量が消費され、以前の構成が理解しづらくなったときに発生します。ケーブルへの負荷、干渉、通信障害、あるいは完全な停止の可能性は、配線経路に沿った物理的な分離によって対処できます。ケーブル束を物理的に分離することで、作業環境において独立したシステムの管理と保護が容易になります。 機能や宛先ごとにケーブルを論理的にグループ化する、ケーブルを整然と束ねて管理することで、保守や運用作業が容易になります。これにより、迅速な視覚的識別と予測可能性が確保されるはずです。面ファスナー式ケーブルタイやケーブル束仕切りを使用することで、機能性を維持しつつ、経路システムの複雑さを軽減できます。

Fiber optic cable placed in slack manager

メンテナンス、コンプライアンス、および長期的なネットワークパフォーマンスのために、所定の長さの余剰ケーブルが割り当てられている場合、ケーブルのたるみ管理が極めて重要になります。効率的なケーブル管理は、再現性と一貫性を念頭に置いて意図的に設計されたケーブルアクセサリーから始まります。適切な配線経路ソリューションを採用することで、設置、トラブルシューティング、およびメンテナンス時の人的ミスを減らすことができます。

Fiber optic cable placed in cable organizer

リスク3:容量不足がネットワークパフォーマンスを著しく低下させる

ネットワークは、システム同士が円滑に連携し、明確な構成の下で確実に運用されることで、最大限の性能を発揮します。将来の拡張を事前に計画していないと、明確な設計方針ではなく、その場の都合に合わせてインフラが拡張されることになります。時間が経つにつれて、トレーサビリティの低下、経路の混雑、運用上の不確実性がネットワークの信頼性を脅かすことになります。拡張可能な容量とは、単に初期レイアウトにおける余剰容量のことだけではありません。 将来の拡張を効率的に統合し、多大な手作業や大規模な再設計なしに維持できるよう、個別のシステムに対して適切な境界設定、整理、およびラベル付けを行う必要があります。容量を意識して設計レイアウトを作成することで、データセンターは将来の移動、追加、変更に対してより万全の準備を整えることができます。適切なケーブル経路設計では、早い段階から大容量設計を取り入れることで、容量が制約となるのではなく、大規模なエンドツーエンドの接続性を持つ一貫性のあるエコシステムを構築するためのツールとなります。

結論として、適切な配線経路ソリューションは、時間の経過に伴う保守や拡張の要求に適応できる、持続可能で高性能なネットワークの基盤を築きます。ケーブル損傷のリスクを低減することで、効果的なケーブル管理は、運用に支障をきたすまで気づかれにくい障害の発生を未然に防ぎます。その時点で、予防にかかるコストは復旧にかかるコストよりもはるかに低くなります。適切なアクセサリーを使用すれば、配線経路内や機器ラックの上下におけるケーブル管理は、実現可能かつ容易です。 ネットワーク障害は一夜にして起こるものではありません。明日のネットワークを守るために、今日からケーブルの保護を始めましょう。

詳細については、当社の注目製品ページ「ワイヤーバスケットケーブルトレイシステム」および「FiberRunner™ ケーブル管理配線システム」をご覧ください。

この記事を共有する
著者 Amilee Dorantes

Amilee Dorantes is an Associate Product Manager with Panduit's Data Center Product Management team. Her work focuses on translating technical product capabilities into meaningful customer benefits through product strategy, market positioning, and sales enablement. When she's not working on product launches and marketing initiatives, she is focused on understanding the evolving needs of the data center industry.