Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

フォールト・マネージド・パワー:誰もが抱く疑問に答える

9月
3
2026
A woman works at three monitors, designing a smart building

フォールト・マネージド・パワー(FMP)への関心が高まるにつれ、疑問も増えています。これは良い傾向です。

新しい技術は厳しく検証されるべきです。エンジニア、コンサルタント、請負業者、そして技術リーダーたちは、新しいものを導入する前に、既成概念に疑問を投げかけ、厳しい質問をし、証拠を求めるべきです。

最近、FMPについて取り上げた人気のある技術系ポッドキャストをきっかけに、そうした疑問の多くが浮上しました。コメントには、好奇心、懐疑心、そして健全な議論が反映されており、安全性の懸念や銅の使用量から、規格や複雑さ、さらにはこの技術が実際の問題を解決するのかという疑問に至るまで、多岐にわたる内容でした。

ここでは、最もよく寄せられる質問のいくつかにお答えします。 

 

Q: これは、実際の課題がないにもかかわらず用途を探している技術ではないのでしょうか?

A: 簡潔な答え:いいえ。

FMPが解決しようとしているのは、ノートPCやスマートフォン、既存のネットワーク機器への給電ではありません。真の課題は、従来の配電方式に頼ることなく、より大きな電力をより長距離にわたって安全に供給することです。

今日の建物には、インテリジェントでネットワークに接続されたデバイスがますます多く導入されています:

  • AI搭載カメラ
  • ビルオートメーションシステム
  • デジタルサイネージ
  • スマート照明
  • 在室センサー
  • ワイヤレスアクセスポイント
  • エッジコンピューティング機器
  • セキュリティシステム

これらのアプリケーションの多くは、従来のPoEが供給できる電力以上の電力を必要とします。あるいは、イーサネットの距離制限を超えて電力を供給する必要があります。

パンドウイットは、このギャップを埋めるために「フォルトマネージド電源システム(FMPS)」を開発しました。このシステムは、低電力のデータネットワーク技術と従来の電気インフラの間のギャップを埋め、慣れ親しんだ構造化ケーブル配線手法を活用しながら、高電力を必要とするアプリケーションを実現します。

電力需要が増加しているかどうかという問題ではありません。AIを活用したコンピューティング、データセンターの急速な拡大、建物の電化、そして接続デバイスの継続的な増加に牽引され、電力需要はかつてないペースで加速しています。真の問題は、建物内のインフラが、こうした増大する電力要件に対応できるほど迅速に進化しているかどうかです。

フォールト・マネージド・パワーは、このギャップを埋める一助となり、従来のアプローチではコストがかかりすぎたり、複雑すぎたり、拡張が困難になったりする場面において、より柔軟な電力供給手段を提供します。 

 

Q: なぜ単にAC電源を使わないのですか?100年以上にわたり、AC電源は問題なく使用されてきました。

A: これに対する答えは2つあります。第一に、建物の要件が変わったことです。

AC電源は依然として不可欠であり、なくなることはありません。FMPは、建物内のすべてのAC回路を置き換えるようには設計されていません。従来の方法では限界が生じる場合に、別の選択肢を提供するように設計されています。

  • 現代のコネクテッドインフラストラクチャでは、以下がますます求められています:
  • 分散型電力
  • 遠隔デバイス
  • 迅速な導入
  • 再構成の容易化
  • 可視性と制御性の向上

多くの用途において、集中型電力アーキテクチャは、従来の分岐回路による配電では得られない利点をもたらします。

第二に、人手不足により、交流電力供給の設置や維持管理をサポートできる十分な数の有資格電気技師を確保することが難しくなっています。問題は熟練した電気技師が不足していることではなく、需要が利用可能な労働力を上回っていることです。 米国では、2025年に94,000人以上の電気技師が不足していました。この数はさらに増加すると予想されています。米国労働統計局の「職業見通し」およびNECAの労働力レポートによると、送電網の近代化と電気自動車(EV)インフラの整備だけでも、2030年まで毎年80,000人の新規電気技師が必要になるとされています。

FMPSは低電圧工事請負業者によって設置・管理できるため、可能な限りFMPSを導入することは、電気技師不足に伴う問題の一部を緩和するのに役立ちます。

これは「交流(AC)対直流(DC)」という議論ではありません。現代の建物では、その両方が使用されることになります。目標は、用途に適した技術を選択することであり、あらゆる用途を同じモデルに当てはめることではありません。

 

Q: 直流(DC)電源は交流(AC)電源よりも危険ではないですか?

A: 安全性は最もよく挙げられる懸念事項の一つであり、同時に最大の誤解の一つでもあります。多くのコメント投稿者から、従来の超低電圧の閾値を超える電圧で動作するシステムが、どうして「触れても安全」と見なされるのかという疑問が寄せられました。

その答えは、Fault Managed Power(FMP)の仕組みにあります。

利用可能なエネルギーを継続的に供給する従来の電気システムとは異なり、FMPは回路を継続的に監視し、エネルギーの流れを管理します。システムが故障状態を検知した場合、危険なエネルギーが持続する前に電源が遮断されます。

この技術は安全要件を念頭に置いて特別に設計されており、米国電気工事規定(NEC)においてクラス4電力システムとして認定されています。

この安全アーキテクチャこそが、この技術の基盤であり、後付けの対策ではない。

言い換えれば、このシステムが安全と見なされるのは、直流(DC)を使用しているからではありません。エネルギーの流れをどのように管理し、保護するかという点において安全であると見なされているのです。

 

Q:「接触安全」は実際にはどのように実現されているのですか?

A: それは重要な技術的な質問です。

フォールト・マネージド・パワー・システムは、アクティブな監視と故障検出機能を用いて、動作条件が定義されたパラメータの範囲内にある場合にのみ電力が供給されるようにしています。このシステムは、回路の完全性を継続的に検証し、異常な状況には極めて迅速に対応します。

その結果、危険なエネルギーへの持続的な曝露を防ぐように設計された電力供給システムが実現されます。

重要な点として、この安全アーキテクチャは独立した機関によって検証されています。パンドウイット社のFMPSはUL認定およびSIL-3認証を取得しており、システムが確実に故障を検出し、安全な運用を維持するために適切に対応できることが第三者機関によって検証されています。

多くの人々にとって、これは考え方の転換を意味します。私たちは数十年にわたり、安全性を主に電圧レベルによって定義してきました。FMPは、電圧制限のみに依存するのではなく、利用可能な故障エネルギーを管理するという、異なるアプローチを導入しています。

だからこそ、この技術を理解するには、従来の電圧ベースの比較にとどまらない視点が必要です。

 

Q: これには、より多くの銅線やより太いケーブルが必要になるのではないでしょうか?

A: 簡単に言えば、いいえです。

どのような配電システムにおいても、距離、電力レベル、効率、ケーブルサイズ、および設置方法の間で技術的なトレードオフが生じます。従来の交流(AC)設備では、必要な電力や分岐回路からの距離に応じて、14AWGから6AWGのケーブルが使用されます。一方、ほとんどのFMPS(フォルトマネージド電源システム)導入事例では、銅の使用量が少ない16AWGの細いケーブルを通じて、相当量の電力が供給されています。 具体的な数値で言えば、3ペアの10AWGケーブル1,000フィートと、3ペアの16AWGケーブル1,000フィートとの差は、700ポンド以上の銅に相当します。

しかし、ケーブルのサイズだけでは全体像を把握することはできません。

インフラを評価する際には、単一の構成要素にとどまらず、システム全体を考慮することが重要です:

  • 配電設備
  • コンジット
  • 分岐回路
  • 必要な工数
  • スペースの有効活用
  • 将来の拡張性
  • 継続的な移動、追加、変更

最も有意義な比較対象は、単に導体の直径ではなく、設置されたインフラ全体の総量です。

多くの組織は、特に建物の接続性が高まり、ダイナミックになるにつれて、集中型電源アーキテクチャや構造化ケーブル配線アプローチによって得られる柔軟性に価値を見出しています。

 

Q: これにより、特定のベンダーに縛られることにはならないのでしょうか?

A: それはもっともな質問です。

現実には、フォールトマネージド・パワーは単なる製品ではありません。これは、業界の規範や標準の枠組みの中で定義された、広く認められた電力分類です。

他の新興技術と同様に、エコシステムの成長は重要です。メーカー、テクノロジープロバイダー、コンサルタント、請負業者、そして建物の所有者が導入に関する経験と自信を深めるにつれて、採用は拡大していきます。

FMPの長期的な成功は、ベンダーの独占ではなく、相互運用性、グローバル標準の継続的な開発、そして業界全体の幅広い参加にかかっています。

これは、成功を収めたあらゆるインフラ技術に当てはまることです。

 

Q: これはPoEに取って代わるものですか?

A: いいえ。

最も一般的な誤解の一つは、FMPがPower over Ethernetに取って代わろうとしているというものです。

そうではありません。

PoE は、これまでに導入されたインフラ技術の中で最も成功したものの 1 つであり、ワイヤレスアクセスポイントやセキュリティカメラから、インテリジェントビルシステムや接続デバイスに至るまで、あらゆるものに電力を供給しています。PoE は、ネットワークに接続されたデバイスへの電力供給に優れており、今後も長年にわたり重要な役割を果たし続けるでしょう。

真のチャンスは、PoEとFMPが互いにどのように補完し合うかを理解することにあります。

次のように考えてみてください。

  • PoEは多くのエンドポイントデバイスにとって理想的な技術です。
  • FMPは、より多くの電力、より長い伝送距離、あるいは集中型の電力分配を必要とするアプリケーション向けに、電力供給機能を拡張します。

多くの建物にとって、未来は PoE や FMP ではありません。

それは、PoEとFMPの両方です。(FMPとPoEの連携に関する詳細については、ICT Todayの記事「FMPとPoEが現代の世界の配線をどう変えているか」をご覧ください。)

 

Q: FMPSは一般的なネットワーク機器と互換性がありますか?

A: はい。FMPSは、既存のネットワークインフラと併用できるように設計されており、PoEだけでは距離や電力要件を満たせない場合に、電力供給範囲を拡張します。

例えば、パンドウイットとCiscoは、FMPSとCiscoのCatalyst 9300 PoEスイッチングプラットフォームを組み合わせた、Cisco認定のアーキテクチャを開発しました。実装ガイドでは、スマートビルディングアーキテクチャの一環として、これら2つの技術がどのように連携できるかが示されています。 

 

Q: なぜ建物の所有者はこれを気にするのでしょうか?

A: ビルオーナーが最終的に重視するのは、技術の名称ではなく、それによって得られる成果です。

彼らが求めているのは、次のようなメリットをもたらすインフラです:

  • システムの導入を迅速化
  • スペースの適応をより容易にする
  • 改修工事中の業務への支障を軽減する
  • 将来の技術の進化に対応できる
  • 運用効率の向上
  • 建物管理を簡素化する

建物が高度にネットワーク化された環境へと進化し続けるにつれ、電力配電の重要性はますます高まっています。

FMPが技術的に興味深いものかどうかが議論の焦点ではありません。

議論の焦点は、FMPが組織がより適応性が高く、インテリジェントで、レジリエントな施設を構築するのに役立つかどうかです。

それが成功の真の尺度です。

 

Q: FMP は実運用に耐えるほど十分に成熟しているのでしょうか?

A: 新しい技術の市場投入に対する懐疑的な見方は理解できます。

成熟度を評価する最善の方法は、規格の策定、コードの認定、業界からの投資、そして導入の成功例を通じて行うことです。

Fault Managed Power は、もはや理論上の議論の域を超えています。建築基準への認定や安全認証に加え、この技術は現在、クラス 4 の Fault Managed Power システムに関する業界の設置および保守基準である NECA 726 によってサポートされています。専用の設計および設置ガイダンスが存在することも、FMP が実用的で導入可能なインフラ技術へと進化したことを示すもう一つの指標です。

多くの革新的な技術と同様に、その普及は一朝一夕には進まないだろう。しかし、だからといって、その必要性がすでに生じていないということにはならない。 

 

結論

あらゆる有意義なイノベーションは、懐疑的な見方に直面するものだ。

構造化配線もそうでした。

Power over Ethernetもそうでした。

ワイヤレス・ネットワーキングもそうでした。

クラウドコンピューティングもそうでした。

「フォールト・マネージド・パワー」について投げかけられている疑問は、まさに問われるべきものなのです。それらは、誇大宣伝と本質を見極める助けとなり、新しい技術が性能、安全性、そして実運用での成果を通じて信頼を勝ち取ることを保証するものです。

最も有意義な議論は、FMPが既存の技術を置き換えるかどうかという点ではありません。

FMPが可能性をどのように広げるか、ということです。

なぜなら、建物がよりスマートになり、より高度に接続され、電力消費量が増加するにつれて、電力分配に対する新たなアプローチへの需要は今後も増え続けるからです。そして、それこそが「フォールト・マネージド・パワー」が解決するために設計された課題なのです。

フォールト・マネージド・パワーについて詳しくはこちら。

この記事を共有する
著者 Vincent Barone

Vincent M. Barone is a Senior Product Manager at Panduit Corp, leading strategic growth initiatives within Panduit Ventures, including the Fault Managed Power System portfolio. With more than 20 years of experience spanning engineering, R&D, and global product management, he specializes in translating technical innovation into scalable business results. Vince is a named inventor on U.S. Patent 7,011,454 B2 and holds a Bachelor of Science Degree and a Minor in International Business, and is recognized for his collaborative, execution-driven leadership style.