Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

基本的なPDUでは物足りなくなっている5つの兆候

8月
25
2026
Data center technician

"今日のデータセンターやエッジ環境の展開状況は、5年前とは大きく異なります。ラックの密度が高まり、稼働時間の要件はより厳しくなり、ネットワークへの需要は絶えず増加しており、運用能力にさらなる負荷がかかっています。もし、現在も基本的なPDUでインフラを運用しているなら、電力分配の監視、管理、および効率的な拡張を行う能力が制限されている可能性があります。

ここでは、現在の電源構成では不十分である5つの兆候と、Panduit ES2P PDUのようなよりスマートな製品への切り替えを検討すべき理由をご紹介します。

 

1. デイジーチェーン接続の限界に達している。

現在のPDUが1つのIPアドレスあたり最大4台の接続しかサポートしていない場合、すでに負荷を感じているはずです。デイジーチェーン接続の制限は、ネットワーク接続の断絶、ケーブルの乱雑化、そしてコストの増加を招きます。ES2Pは、1つのIPアドレスあたり最大16台のPDUをサポートすることで状況を一変させ、ラックの構築を大幅に簡素化し、ネットワークのオーバーヘッドを削減します。

 

2. 依然として10/100 Mbpsに縛られている。

今日の高速インフラにおいて、低速なネットワークポートは単なる不便にとどまらず、パフォーマンス、スケーラビリティ、運用効率を制限します。依然として10/100 Mbpsイーサネットに依存している旧式のPDUでは、リアルタイム監視やサードパーティ製システムとの連携に対応できません。ES2Pにはギガビットイーサネットが標準装備されているため、電力分配もネットワークの他の部分と同様に高速かつ応答性に優れています。          

 

3. PDUを1台ずつ手動でファームウェア更新している。

チームが個々のユニットごとにファームウェアを更新しなければならない場合、IT部門の時間を何時間も浪費することになります。ES2Pはデイジーチェーン方式のファームウェア更新に対応しているため、わずか数回のクリックで複数のユニットに更新を展開でき、チームは反復的な作業ではなく戦略的なタスクに集中できるようになります。

4. サードパーティ製システムと連携できない。

統合こそが効率化の鍵です。PDUがAPIに対応していない、あるいはインフラ管理プラットフォームと連携できない場合、それは複雑さを軽減するどころか、かえって複雑さを増す孤立した機器に過ぎません。ES2PはCisco Nexus Dashboardなどのツールとシームレスに統合され、運用の一元化と効率化を支援します。

 

5. 電力データについて当て推量に頼っている。

不正確または限定的な計測では、文字通り、そして経済的にも暗闇の中に置かれたままになってしまいます。入力および出力レベルで正確なデータを提供するインテリジェンスがなければ、容量や稼働時間の計画はリスクを伴うものとなります。ES2Pは±2%の計測精度を実現し、Panduitの環境センサーと互換性があるため、電力データと環境状況に対する可視性と信頼性を提供します。

Infographic Cover Page

旧式のPDUは、時間、効率、稼働時間において、想像以上にコストを浪費している可能性があります。Panduit ES2Pは、不要な追加機能や高額な価格設定を排除しつつ、今日のニーズに最適な機能を備えた、最新かつインテリジェントなPDUです。

時代に取り残されないでください。ES2Pで次のステップを推進しましょう。

詳細については、インフォグラフィック「PDUのアップグレードが必要な5つの兆候」をご覧ください。

この記事を共有する
著者 Eric Thompson

Eric Thompson is a Product Manager with 10 years of experience across sales, finance, program management, manufacturing, and supply chain. He has worked across multiple industries, bringing a cross-functional approach to complex challenges. Eric earned his Lean Six Sigma Black Belt in 2019 and focuses on continuous improvement, efficiency, and customer value.