Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

「安さ」がかえって高くつく場合:「安価な」PDUの隠れたコスト

8月
25
2026
PDU being installed in data center

"配電に関しては、多くの組織が最も低コストな選択肢を探します。一見すると理にかなっているように思えますが、こうした「低価格」なPDUには、運用効率の低下、信頼性の低さ、統合性の制限といった隠れたコストが伴い、それらはすぐに累積してしまいます。

 

低コストなPDUを購入する前に、手抜きによる長期的なコストと、Panduit ES2P PDUがそれらを回避するのにどのように役立つかを検討してください。

 

保証期間の短さ=交換頻度の増加

多くの低コストPDUには、わずか1~2年の保証しか付いていません。つまり、より早く、より頻繁に交換することになる可能性が高いということです。その結果、ダウンタイムの増加、業務への支障、そして予期せぬ支出の増加につながります。ES2Pは5年間の保証が付いており、安心感と総所有コスト(TCO)の低減を実現します。

 

ネットワークの制限がボトルネックを生む

処理速度の遅いPDUは、ネットワーク全体に波及効果をもたらします。10/100 Mbpsイーサネットに依存する旧型モデルは、リアルタイムデータやシステム連携の処理に苦労します。ES2P PDUは、内蔵のギガビット接続機能によりこの問題を解決し、インフラが要求する速度に合わせて監視と制御を高速に維持します。

 

手動での更新は時間とリソースの無駄

ファームウェアの更新ごとに個々のユニットにログインする必要がある場合、ITスタッフは自動化できる作業に何時間も費やすことになってしまいます。 ES2Pは、複数台をデイジーチェーン接続してのファームウェア更新に対応しており、チームは本当に重要な業務に集中できます。

 

不正確な計測は誤った判断を招きます

低価格のPDUは、計測精度を犠牲にしていることが多く、消費電力や容量に関する信頼性の低いデータしか得られません。ES2Pは、入力側と出力側の両方で±2%の精度を実現し、負荷分散、冗長性、将来計画について、より賢明な意思決定を支援します。

統合機能の欠如はロックインを招きます

安価なPDUは、多くの場合、独自仕様のプラットフォームに縛られるか、さらに悪い場合には統合機能が全く提供されていません。これにより、拡張性や自動化の能力が制限されてしまいます。ES2P PDUは、Cisco Nexus Dashboardなどの業界標準ツールと統合できるため、制約に縛られることなく自由に最適化を行うことができます。

基本的なPDUは、仕様上は魅力的に見えるかもしれませんが、その真のコストは、それがもたらす制限にあります。Panduit ES2P PDUなら、コストパフォーマンスに優れ、耐久性に優れ、実際のニーズに合わせて設計されたインテリジェントなPDUを手に入れることができます。

Cover of ES2P infographic

重要な部分でコストを削減しましょう。よりスマートなミッドティアPDUをお選びください。ES2Pをお選びください。

詳細については、当社のインフォグラフィック 「『基本的な』PDUの隠れたコスト」をご覧ください"

この記事を共有する
著者 Eric Thompson

Eric Thompson is a Product Manager with 10 years of experience across sales, finance, program management, manufacturing, and supply chain. He has worked across multiple industries, bringing a cross-functional approach to complex challenges. Eric earned his Lean Six Sigma Black Belt in 2019 and focuses on continuous improvement, efficiency, and customer value.