CÓMO PANDUIT RESOLVIÓ UNA PELIGROSA CONTRADICCIÓN ELÉCTRICA
Alan Bond explica cómo VeriSafe ayudó a convertir un requisito de prueba en tensión en un proceso más seguro, rápido y fiable.
Durante años, un aspecto de la seguridad eléctrica no tenía prácticamente ningún sentido. Para demostrar que un panel eléctrico era seguro, un trabajador tenía que entrar primero en un espacio potencialmente peligroso y realizar la prueba con tensión. El proceso se aceptaba. Era obligatorio. Pero también era, tal y como lo ve Alan Bond, director sénior de productos globales de Panduit, una contradicción que estaba a la vista de todos.
Esa contradicción llevó a Panduit a desarrollar VeriSafe™, un dispositivo de prueba de ausencia de Voltaje diseñado para automatizar un paso que durante mucho tiempo había dependido de la exposición directa, el criterio manual y el tiempo.
El resultado fue algo más que una mejora en materia de seguridad. Cambió el ritmo y la uniformidad del propio trabajo. Un proceso que antes llevaba unos 20 minutos ahora podía ofrecer un resultado en unos 10 segundos. En un mercado que se enfrenta a la electrificación y a una oferta de mano de obra cada vez más escasa, ese cambio ha pasado a ser mucho más que una simple cuestión de cumplimiento normativo.
El proceso se construyó en torno a una contradicción
Panduit se dio cuenta de que verificar la seguridad eléctrica a menudo requería la exposición directa al mismo peligro que los trabajadores intentaban evitar.
P: Si pensamos en lo que llevó a la creación de VeriSafe, ¿qué problema intentaba resolver realmente Panduit?
Alan Bond: Las pruebas tradicionales «Live-Dead-Live» (bajo tensión-sin tensión-bajo tensión) implican interactuar intencionadamente con algo que ya se sospecha que podría ser peligroso, solo para demostrar que no lo es.
Por lo tanto, el proceso sin VeriSafe es un poco paradójico: para verificar que un panel eléctrico está desenergizado y es seguro, primero hay que abrir el panel y exponerse a conductores bajo tensión.
Es como comprobar si hay una fuga de gas encendiendo una cerilla en una habitación a oscuras. ¿Estaría bien hacerlo si llevaras un traje ignífugo? Probablemente no. Sigues haciendo lo único que no debes hacer cerca de una posible fuga.
P: ¿Qué hacía que ese proceso resultara tan difícil de confiar de una persona a otra?
Alan Bond: Antes de VeriSafe, había que confiar en que una persona entrara con un medidor portátil, tomara lecturas y luego interpretara lo que veía. El Estándar indicaba los pasos a seguir, pero no siempre eliminaba la ambigüedad del resultado. Una persona podía interpretarlo de una forma y otra, de otra. Queríamos aumentar el nivel de certeza en el resultado del proceso.
P: No se trataba simplemente de una versión mejorada de un dispositivo ya existente. ¿Da la impresión de que estabais creando una categoría completamente nueva?
Alan Bond: ¡Sí! No se trataba simplemente de «vamos a fabricar un artilugio mejor y lanzarlo al mercado». Hubo mucha más integración entre organismos de normalización, expertos y sectores, y todo ello contribuyó a definir cómo debía ser realmente este producto.
VeriSafe cambió la ecuación de minutos a segundos
Panduit transformó un proceso de verificación manual que podía llevar hasta 20 minutos en una comprobación con solo pulsar un botón que ofrece un resultado en unos 10 segundos.
P: La afirmación sobre el ahorro de tiempo es llamativa. ¿Cómo se traduce ese cambio en la práctica?
Alan Bond: El método anterior (hacerlo a mano) lleva unos 20 minutos. Podría llevar más tiempo. Podría llevar menos. Pero normalmente nos quedamos en los 20 minutos. Sin embargo, al utilizar VeriSafe, se reduce a 10 segundos. Pulsas el botón, dejas que el dispositivo realice todos esos pasos que normalmente se hacen a mano y, a continuación, te da el resultado.
P: ¿Por qué es importante esa diferencia de tiempo, más allá de la comodidad?
Alan Bond: La seguridad es difícil de cuantificar en términos económicos. El ahorro de mano de obra, no. Si puedes tomar un proceso que antes ocupaba a un electricista cualificado durante 20 minutos y reducirlo a 10 segundos, eso tiene un valor inmediato. Además, contribuye a que el proceso se siga realmente, ya que se han eliminado gran parte de los retrasos y las dificultades que lo rodeaban.
P: La confianza parece fundamental en este caso. ¿Cómo lo tuvo en cuenta Panduit en el diseño?
Alan Bond: Si incorporamos un dispositivo en el que el usuario debe confiar, hay que diseñarlo de tal forma que el usuario pueda confiar en la salida que ofrece. VeriSafe puede verificar que sigue conectado a los conductores a los que debía estar conectado. Además, realiza una comprobación de diagnóstico interna del propio sistema. Queríamos aumentar el nivel de certeza del resultado del proceso.
Una innovación en materia de seguridad se convirtió en una herramienta para el personal y las operaciones
La historia de VeriSafe va ahora más allá de la seguridad eléctrica, ya que ayuda a los equipos a trabajar con mayor coherencia, menos tiempo de propagación y mayor confianza.
P: ¿En qué momento VeriSafe pasó a ser algo más que una cuestión de seguridad para convertirse en una herramienta operativa?
Alan Bond: VeriSafe permite que una persona que no sea electricista pueda verificar que un panel eléctrico está desenergizado.
P: ¿Por qué supone eso un cambio tan significativo?
Alan Bond: En el proceso anterior, se necesitaba un electricista cualificado para acceder al panel eléctrico y comprobar manualmente la ausencia de voltaje. Pero con VeriSafe, ese paso de verificación se puede realizar mucho más rápido y sin esa misma exposición directa durante la prueba, lo que abre el proceso a otro personal formado, dependiendo del lugar y del procedimiento. Esto ofrece a las empresas más flexibilidad a la hora de distribuir el personal para el trabajo.
P: ¿Por qué es esto más importante ahora?
Alan Bond: La electrificación avanza más rápido de lo que la mano de obra cualificada puede seguirle el ritmo. Las empresas están pidiendo a trabajadores con menos experiencia que manejen más dispositivos. VeriSafe automatiza el proceso y permite a quienes no son electricistas realizar este paso en mucho menos tiempo. Esto elimina los errores y elimina los incentivos para saltarse el proceso.
P: ¿Qué más empezó a cambiar una vez que los clientes lo utilizaron de esa manera?
Alan Bond: Empiezas a apreciar las ventajas en cuanto a coherencia y visibilidad. Si añades el módulo de red, dispones de supervisión e indicación remotas. Un supervisor puede saber lo que está ocurriendo sin tener que estar justo al lado del panel. Así que se convierte en algo más que un dispositivo de seguridad. Se convierte en parte de la forma de gestionar el trabajo.
Los estándares convirtieron una innovación en una categoría de confianza
Panduit trabajó en el ámbito de los estándares de producto, las directrices de seguridad y con expertos del sector para ayudar a que VeriSafe se convirtiera en un dispositivo en el que los clientes pudieran confiar, adoptar y volver a utilizar con seguridad.
P: VeriSafe no era solo un problema de hardware que resolver. ¿Qué hizo falta para que la categoría se hiciera realidad?
Alan Bond: Hubo mucha más integración entre diferentes sectores y organismos de normalización, lo que contribuyó a definir lo que este producto realmente tenía que ser. No se trataba simplemente de «vamos a fabricar un artilugio mejor, lanzarlo al mercado y ver si alguien lo compra».
P: ¿Qué cambiaron realmente esos debates sobre estándares?
Alan Bond: Parte de esa colaboración con los estándares del sector y los expertos en la materia consistió en tomar un proceso que tenía mucha subjetividad y definirlo mejor. Por ejemplo, el proceso anterior podía dar lugar a que las personas interpretaran las lecturas de forma diferente. El estándar del producto, por el contrario, estableció un umbral más claro de lo que significa «sin tensión» en este contexto.
P: ¿Por qué era eso importante para su adopción?
Alan Bond: Porque la gente tenía que confiar en ello. Hubo que modificar y crear varios estándares en el marco de UL, NFPA e IEEE [Underwriters Laboratories, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos], y eso implicó a más entidades además de Panduit. Se necesitó mucha colaboración. Si quieres que el mercado utilice algo así, no basta con que sea una buena idea; tiene que ser algo que la gente entienda y en lo que confíe.
La innovación continua significa encontrar nuevo valor a partir de la misma solución
Panduit sigue ampliando VeriSafe a nuevos Voltajes, entornos y casos de uso, lo que demuestra que la innovación puede seguir creando valor mucho tiempo después de su lanzamiento.
P: ¿En qué aspectos ha visto cómo la historia se ha expandido más allá de la visión original?
Alan Bond: VeriSafe se diseñó originalmente para instalaciones de producción/fabricación industrial y, durante los primeros seis o siete años, ese fue el sector que lo adoptó. Luego empezaron a aparecer algunos Centros de Datos. Y ahora también se ve en otros sectores. Cargadores de vehículos eléctricos, lavaderos de coches, instalaciones logísticas… Todos ellos son lugares donde la electricidad sigue siendo electricidad, y alguien tiene que asegurarse de que es segura antes de entrar.
P: ¿Cómo ha evolucionado el producto en sí con esos nuevos casos de uso?
Alan Bond: El dispositivo original abarcaba un determinado rango y un tipo concreto de aplicación. VeriSafe 1 kV amplió esas posibilidades. Ahora se dispone de capacidad para Voltajes más altos, monofásicos y aplicaciones de corriente continua. Eso nos permite dar respuesta a más lugares en los que existe este mismo problema.
P: ¿Qué dice eso sobre la forma de innovar de Panduit?
Alan Bond: Demuestra que el trabajo no se detiene con el lanzamiento de la primera versión. Resuelves un problema y, a continuación, buscas la siguiente versión del mismo. Ya ha evolucionado en la década que lleva en el mercado. Creo que nos expandiremos hacia Voltajes más altos, soluciones más específicas y daremos respuesta a otros sectores especializados.
Más información sobre VeriSafe: Dispositivos de prueba de ausencia de Voltaje VeriSafe de Panduit