Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
JECIC内部探秘:创意化为解决方案

6月
16
2026
Panduit office

汤姆·凯利带您探访Panduit测试、优化并验证最终投入现场应用的场所

一位工程师在实验台前露出了笑容。团队成员们俯身围观着他们一直在开发、测试和反复修改的原型。灵光一现。部件表现出了应有的性能。构想得到了验证。

这一刻对Panduit至关重要,但这并非终点。这是概念开始面临更严峻挑战的起点。它能否经受住压力?能否按客户要求的方式安装?

这些问题的答案,就在Jack E. Caveney创新中心(JECIC)内。在前两次对话中,Panduit首席技术官Tom.Kelly解释了公司为何持续投资创新,以及创意如何进入研发流程。这次,他将讲述这些创意在投入实际应用前,是如何在此被构建、测试、优化并验证的。

JECIC的使命

JECIC并非展示厅,而是一个运作中的研发中心,Panduit在此以严谨的工程学方法支撑其创新历程。

Tom Kelly

Panduit:我们曾听闻JECIC(Jack E. Caveney创新中心)被形容为“超级科学博览会”。拥有这一资源对贵公司的工程师而言,具有怎样的战略优势?

Tom.Kelly:JECIC是我们的工程与研发团队的所在地。它以公司创始人杰克·E·卡维尼的名字命名,他是一位多产的创新者。我们在该中心的投资旨在传承我们的创新传统。这始终是公司的重要组成部分,也是我们价值主张的核心。

我们投资了实验室空间,投资了原型制作能力,更投资于那些能够将创意转化为现实的人才。这是我们弘扬创新精神的基本途径之一。

 

Panduit:所以,这里并不是为了给访客留下深刻印象?

Tom.Kelly:正是如此。当人们听到“创新中心”时,可能会联想到展示区。但这并非此处的初衷。这里是团队解决问题的场所。如果我们要说创新对Panduit至关重要,这里正是您能亲眼见证其真正含义的地方。

 

实验室内部的运作

Panduit(Panduit)的18个专业实验室为团队提供了跨学科协作的平台。这一点至关重要,因为基础设施问题往往不会局限于单一领域。

 

Panduit:JECIC内部具备哪些能力使这种协作成为可能?

Tom.Kelly:该中心最大的优势之一在于广度。我们拥有18个专业实验室,全部集中于同一屋檐下。这意味着我们可以从多角度审视问题,同时保持工作势头。

那里既有光纤和光学相关的工作,也有电子工程研究。还有热管理研究——随着功率密度的不断提升,这变得越来越重要。此外还有材料研究、机械测试,以及原型制作环节,这有助于团队快速将设计转化为实体部件。

这种布局至关重要,因为客户的问题很少局限于单一领域。连接问题可能同时涉及散热问题;供电挑战可能影响机箱设计。当这些能力集中在一起时,团队就能更快行动并做出更明智的决策。

 

Panduit:所以优势不仅在于实验室的数量,更在于它们如何协同工作?

Tom.Kelly:没错。该中心让我们能够集结多学科力量共同应对同一挑战。这有助于我们进行更全面的测试,并找到更优的解决方案。

 

为何内部原型制作能改变开发节奏

JECIC 缩短了从概念到反馈的时间周期。当创意尚在酝酿阶段时,这为 Panduit 提供了实实在在的优势。

 

Panduit:内部进行原型制作和测试对开发工作有何影响?

Tom.Kelly:我们拥有位于厂区的全服务原型制作和工具车间设施。这对我们来说是一项非常宝贵的资源。它让工程师能够快速将设计转化为原型。

这种速度至关重要。您可以了解其性能表现,并明确客户希望修改的内容。这种高度的垂直整合是一个巨大优势,因为我们能够快速通过原型制作阶段,进入小批量试产。

 

Panduit:这对整个产品组合会带来哪些变化?

Tom.Kelly:一个概念在会议上听起来可能很棒,但当有人实际安装时情况就不同了;当它需要在真实应用中运行时,情况又截然不同。越早到达那个时刻,就越能快速确认我们是否以正确的方式解决了正确的问题。

该中心让我们能够集结多学科力量共同应对同一挑战。这有助于我们进行更全面的测试,并帮助我们得出更优的解决方案。

Tom Kelly, Chief Technology Officer, Panduit

让承诺化为现实

当客户需求快速变化时,JECIC的作用尤为关键。电源、散热、密度和安全等因素正迫使工程师做出新的决策。

 

Panduit:目前,团队正在利用 JECIC 解决哪些类型的挑战?

Tom Kelly:正如我在上次讨论中提到的,许多议题都回归到客户正在应对的相同压力上。供电是其中之一,散热是另一个。密度是一个重要议题,安全也是如此。在电气领域你能看到这些,在数据中心领域你能看到,在连接领域同样如此。

随着带宽的提升,需要在更小的空间内实现更强的互联能力。随着功率密度的增加,散热变得愈发重要。这些并非抽象的概念,它们直接影响着客户对我们的需求。

 

Panduit:客户是否会亲自来到实验室与你们共同创新?

Tom.Kelly:经常如此。实验室正是我们将承诺转化为实证的地方。这让客户倍感安心。我们不仅在讨论我们的解决方案在人工智能数据中心中的表现,更邀请客户亲眼见证我们如何实时验证这些性能。这种透明度能建立起一种截然不同的信任。

 

别忘了查看我们与Tom.Kelly合作的创新博客系列的其他内容:

 

在接下来的博客系列中,我们将聚焦幕后团队,探讨Panduit(Panduit)的工程师文化如何持续推动创新。

分享此帖
作者。 Dawn Leach

Dawn Leach is an experienced marketing and brand leader focused on bringing consistent, meaningful brand experiences to life. She specializes in developing integrated campaigns and messaging strategies that connect with customers, align teams, and support long-term business success.